This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:EVM 可以访问 UCD90124、但不能访问 UCD90120A

Guru**** 2367010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90124, UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602255/ucd90120a-evm-can-access-the-ucd90124-but-not-the-ucd90120a

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ64EVM-650UCD90124

UCD90SEQ64EVM-650的插座中安装了 UCD90124。  我能够顺利地访问和配置 UCD90124。

我将 UCD90124替换为 UCD90120A、但无法使用 Fusion 工具访问 UCD90120A。  以下是警告消息:

该工具似乎已识别 PMBus 地址、但无法继续前进。  是否有关于如何解决此问题的建议?

谢谢、

Phil

856-7676-7676外部2277

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的警告消息、以便我们能够提供帮助、

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是警告消息:

    "无法创建设备。

    无法在地址101处创建器件 UCD90120A 对象:读取 NUM_PAGES:NACK 时出错。

    无法继续将连接的器件配置为 UCD90120A。"

    该工具在完成扫描时能够找到器件。  在警告消息窗口之前、该工具会显示一个窗口、其中说明:

    "正在扫描设备的 USB 适配器#1。。。

    在地址101d (找到1个器件)处找到 UCD90120A

    谢谢、

    Phil

    856-677-7676外部2277

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说在将 IC 从90124交换到90120A 后、GUI 无法访问 UCD90120A 吗?
    是否可以尝试在 USB-TO-GPIO 软件狗上启用 PEC,请参阅 www.ti.com/.../slvub51.pdf 的第6.1节

    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我将 IC 从90124交换到90120A 后、GUI 无法访问 UCD90120A。

    我将 PEC (数据包错误检查)从禁用更改为启用、并收到以下警告:

    "无法创建设备。

    无法在地址101创建器件 UCD90120A 对象:对象引用未设置为对象的实例"

    我尝试了以下所有4种配置组合、并收到了与上述相同的警告消息:

    1)    1)总线速度100kHz、禁用 PEC

    2)    2)总线速度100kHz、启用 PEC

    3)    3)总线速度400kHz、禁用 PEC

    4)   总线速度400kHz、PEC 被启用

    此警告消息意味着什么?

    是否有关于如何解决此问题的其他建议?

    谢谢、
    Phil

    856-677-7676外部2277

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是全新的 UCD90120A 吗? 您可能会尝试擦除配置文件。 请遵循以下内容:

    请按照图片操作。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是全新的 UCD90120A。 我在插槽中尝试了多种不同的 UCD90120A、并收到相同的警告消息。
    根据您的建议、我尝试使用您建议的工具擦除器件。 我收到以下错误消息:
    "活动#1 (共1个)产生致命错误"
    "无法从地址101读取 DEVICE_ID:NACK;如果无法读取器件的 DEVICE_ID、则无法擦除器件上的数据闪存;这表示必须解决严重的固件通信错误"

    然后、我尝试扫描设备并收到以下消息:
    "对地址1至127执行 DEVICE_ID 读取、跳过12。 PMBus_REVISION 将在出现 DEVICE_ID 读取错误时读取。"
    "Address 101 Read PMBus_revision [0x98] returned 1.1、1.1 - Part II:1.1 [0x21]"
    "***警告:PMBus_REVISION 将返回0x21
    "找到1个器件"

    您认为这里的根本问题是什么? 我相信该工具可以在地址101d 找到该器件。 下一步是什么?
    谢谢、
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    您能否尝试使用 devic GUI 并单击 device_ID 来查看器件是否可检测?

    您还可以尝试在与 PEC 操作相同的设置上更改上拉电阻器、 以查看 GUI 是否可以配置器件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了所有不同的上拉电阻值、但它没有解决问题。

    我打开了器件 GUI 工具并单击 DEVICE_ID、并收到以下警告消息:

    "无法在地址101创建器件 UCD90120A 对象:对象引用未设置为对象实例"是什么意思?

     

    MFG 信息全部显示为"空"。  这里的根本问题是什么?

    谢谢、
    Phil

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在器件 GUI 上以 ROM 模式尝试扫描器件以查看 GUI 是否可以检测到器件?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试过但失败了。 以下是错误消息:
    "错误:无法与 ROM 通信、器件可能处于闪存模式。"
    "未检测到 ROM "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用了哪种 Fusion GUI?
    您能否按照第6.9节 www.ti.com/.../slvub51.pdf 打开图6-16中所示的工具。
    在读取块中、将0xFD 放入 Cmd、然后单击发送以检索器件_id。 请分享接收数据。
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Fusion Digital Power Designer

    版本7.0.1 [2017-04-04]

    以下是我发送读取块"FD"命令时接收到的数据:

    10:40:43.505:SAA #1:BlockRead (地址101d、Cmd 0xFD):ACK 0x5543443930313230417C322E332E342E3030307C31313036303300

    谢谢、

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    请从下方下载最新的 Fusion GUI 7.0.11。

    http://www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Fusion 的最新版本解决了该问题。