This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ24195L:适用于 GSM 应用的 BQ24195L、不使用 I2C 接口。

Guru**** 2393945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24298, BQ24250, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602505/ccs-bq24195l-bq24195l-for-gsm-application-without-using-the-i2c-interface

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件: BQ24298BQ24250BQ24195

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们希望将 BQ24195L 用于 GSM 应用、如 下面的屏幕截图所示。 我们想知道该组件是否 需要通过 I2C 进行特殊配置才能正常工作、或者是否可以在无需 I2C 与 MCU 交换的情况下正常启动和工作?

  

此致、

海他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案是:

    bq24298是一款 I2C 控制的电源路径管理器件和一款单节锂离子电池充电器、此充电器没有针对缺省设置的独立模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haithem、

    虽然这些器件由 I2C 控制、但在没有主机时仍然可以工作。 在此模式下、所有寄存器参数都有默认值、可能适合也可能不适合您的应用。

    关于独立操作、您是否意味着能够通过外部硬件更改其中的一些参数?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    独立模式意味着 BQ 可以独立运行、并使用外部电阻器固定的默认设置开始工作、并且在平流序列期间和正常运行期间无需 I2C 通信。
    例如:
    - BQ24032仅支持独立模式。
    - BQ24250支持两种模式:1) I2C 模式和2)独立模式
    -仅 BQ24195的 I2C 模式。

    此致、
    海他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Haithem、

    感谢您的评论。 您对我们所谓的独立模式的描述是正确的。

    但是、我们不希望客户假设我们的 I2C 控制型充电器在没有主机交互的情况下无法运行。 只有在没有通信的情况下不会有配置灵活性。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着仅具有 I2C 模式的充电器(如 BQ24195)具有使其能够正常启动的默认配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。

    此致、
    Joel H