This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:使用带 BQ27520-G4的原电池(化学物质= LiSOCl2)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ35100, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593384/bq27520-g4-using-primary-batteries-chemistry-lisocl2-with-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQ35100BQ27320

您好!

我们将 BQ27520-G4用于锂离子电池电量监测计。

现在、我们还想将相同的硬件用于锂离子2锂原电池、如 Saft LSH20。  

n´t 结果是否必须准确、但它是否像库仑计数器一样工作?

为了降低成本、我们还可以使用具有1.8V 电压的 BQ27520-G4 I2C 总线吗?

谢谢、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于初级测量仪表、
    我们建议使用专门针对初级测量仪表的 BQ35100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的设计中没有可容纳 BQ35100的空间。

    比较锂离子电池和锂 SOCl2电池电量监测计的 BQ27520和 BQ27320、您在我们的情况下选择了什么、我们可以使用特殊设置从两个电池中获得估算值。

    谢谢、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq35100。 它专门针对锂原电池设计。

    谢谢
    Onyx