This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:应用信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602974/bq24295-application-information

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

BQ24295数据表(第39页) 9.1应用信息状态:
它在系统和电池之间集成了输入反向阻断 FET (RBFET、Q1)、高侧开关 FET (HSFET、Q2)、低侧开关 FET (LSFET、Q3)和 BATFET (Q4)。 该器件还集成了用于高侧栅极驱动的自举二极管。  但9.2典型应用中没有显示 FET

1)问题:是否需要 FET?
2)问题:此器件是否可以用作独立器件而不使用主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    1) FET 是集成的。 此应用图不显示器件的内部结构、而是显示此器件的典型使用所需的外部组件。 如果您注意到第8.2节"功能方框图"、您将看到集成 FET

    2)该器件无需主机控制器即可使用、但请了解许多充电参数(通常通过 I2C 寄存器控制进行设置)将处于默认状态。

    bq25606更适合独立运行、因为它具有引脚/硬件可设置的充电参数。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel