This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500:EOC 上的 Chg DoD 何时更新?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592840/bq27500-when-chg-dod-at-eoc-updated

器件型号:bq27500
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

你好

请告诉我 EOC 的 Chg DoD 何时更新。

仅当 EOC 上的 CHG DoD 启用= 1 (它启用)时,才会更新它?

因此,如果它使能=0,则 EOC 上的 Chg DoD 不会更改,并且它是 0 (默认值),......   这种理解是否 正确?

问题的背景是、我的客户已从市场上裁员、导致 SOC (%)错误~ 50%、甚至插入了充满电的电池。

返回的器件 在 EOC (~7000)处具有很大的 Chg DoD 值 、即使它使能=0。

当我 使用 bqEVSW 通过 I2C 将 EOC 时的 Chg DoD 写入返回的器件时、SOC (%)显示为与正常器件相同。

我不知道平机会的 Chg DoD 为何、但客户和我想缩小原因范围。

即使它使能= 0 (由于库仑计数)、良好的器件看起来也是正确的 SOC。

谨致问候

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 kanji、
    如果未启用、监测算法将不会激活。 需要通过发送命令0x21将其启用设置为1。 您是否执行了学习周期并创建了用于在多个器件上进行编程的黄金文件? 您是否有从设备中提取的 gg 以及 srec 或 senc 文件显示了错误的读数?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San

    感谢您的快速回复、很抱歉耽误我的回复。

    我理解它=0表示阻抗跟踪被禁用,但我认为 CC (库仑计数器)仍然启用,并且 SOC(%)的指示 取决于

    电压。 (即使 它=0,客户电路板上的 bq27500似乎也能正常工作)。

    很抱歉再次打扰您、但请告诉我  EOC 的 Chg DoD 是否更新、以防它=0。

    如果 EOC 上的 CHG DOD = 0、则不会改变(也就是说、它是零)?

     

    很抱歉再次打扰你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能肯定这个答案、因为我没有在监测计上启用它、就没有使用它。 在未启用监测计的情况下使用监测计毫无意义。
    谢谢
    Onyx