This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:如果出现指数容量下降、bq27520-G4可以跟踪电池阻抗吗?

Guru**** 2369650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594778/bq27520-g4-could-bq27520-g4-track-cell-impedance-if-exponential-capacity-drop-is-occured

器件型号:BQ27520-G4

大家好、

如果 以下 特性出现指数容量下降、bq27520-G4能否跟踪电池阻抗?
我听说  、当我的客户的电池老化时、Ra 更新似乎已被禁用。
有可能吗?


此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    这取决于特定的应用。 Impedance Track 可以跟踪电池过程中的阻抗。 但是、阻抗指数下降将难以跟踪。 以下行为的最佳指示将是 Qmax 降级。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    感谢您的友好 支持!

    >以下行为的最佳指示将是 Qmax 降级。
      是否有任何有关"Qmax 降级"的标准?
    请告诉我详情。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-San、

    我可以再提出一些意见吗?
     非常感谢您的建议。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只能提取电池原始设计容量的80%、则需要更换电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的友好支持。

    >但是,阻抗的指数下降将难以跟踪。
    您能告诉我为什么难以跟踪?
    我认为不会假设 bq27520-G4的阻抗特性呈指数降级、但 我的客户希望 了解详细信息。

    如有任何意见,请提出。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我重新表述我的意思。 对于 Qmax、您可以轻松地得知、当容量达到设计容量的80%时、需要更换电池。 但对于电阻、没有阈值、您可以说、如果电阻增加了 X 倍、则需要更换。 Ra 表随着电池老化而更新、这将提供良好的指示、但 qmax 是判断电池何时需要更换的最佳方法。

    谢谢
    Onyx