This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:可调节输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603839/lm5175-adjustable-output

器件型号:LM5175

您好!

我的客户希望按以下条件进行结构化。

输入电压:5.8V

输出电压:1.5V-10V

输出电流:500mA

它们考虑让 输出电压通过 DAC 变化。

在上述情况下、它们能否确保稳定性?

我在以下 TI 设计中发现、这是否假设要实时更改输出电压?  

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    是的、该设计应即时更改 VOUT。
    我认为、为降压和升压模式设计稳定行为的控制环路非常重要。