This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:是否存在热关断?

Guru**** 2556260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602582/ucd90160-is-there-a-thermal-shutdown

器件型号:UCD90160

UCD90160是否具有热关断功能?  

查看电源在超出温度范围时关闭的行为。  后续视频、以获取更多详细信息和温度范围详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确定此问题。

    客户有一个包括肖特基二极管的欠压电路。 肖特基二极管的正向电压随着温度的降低而增加、导致 V33在欠压情况下下降到2.9V 以下。

    最好选择具有较小正向电压的肖特基二极管、以避免触发欠压。
    谢谢
    Yihe