This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TL431附近添加接地到接地电容器?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603562/adding-a-ground-to-ground-cap-near-a-tl431

Thread 中讨论的其他器件:TL431

我看到过两个 PCB、其中使用 TL431来调节反激式 SMPS。 在 TL431附近、有一个 SMT 电容器从接地变为接地。 是的、电容的每个引脚上的网网与我可以测量的网相同。

在一种情况下、盖子未填充、而在另一种情况下、盖子为10nF。

我以前没有看到过这个、我不确定这个电容器会做什么。 电容是0402至0805封装、每侧都有短迹线连接到过孔、因此我无法想象电容端子之间有任何明显的电压差(电容还有什么作用?)。 这是一个具有内部平面的多层电路板、因此很难知道内层是否会发生巧妙的事情。

还有人看到过这种情况吗? 该位置的电容器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan
    您能否提供原理图进行审阅、以便我们提供更好的反馈

    谢谢
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是我见过的电路板、没有原理图。