This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754非同步应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP6812, TPS23753A, PMP8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603207/tps23754-tps23754-non-synchronous-application

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP6812TPS23753APMP8803

你(们)好

我有 一个 TPS23754非同步应用程序,有一些 问题 已得到确认

1.如果使用电源输入48VDC 至 PD 以太网连接器,TPS23754是否有任何问题或 IC 故障。

短路保护 TPS23754具有1A 电流 限制、我能否 调节 哪些电阻或器件来 提高 电流 限制、

3.使用 TPS23754设计非同步 12V/1A,是否有任何建议的预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    1.对两对电缆应用48V 电源应该可以。
    TPS23754的电流限制是固定的、不可调节。
    3.在12V/1A 非同步反激式转换器中使用 TPS23754应该是可以的。

    有关 TPS23754参考设计、请参阅 PMP6812。

    如果您希望功率级别符合标准的类型1、我建议使用 TPS23753A

    请参阅 PMP8803示例。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文:

    谢谢您的回复

    您可以应用 PMP8803 PCB 布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    请参阅以下 E2E 帖子。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../417899