This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:当负载较重时、CAN#39;t 启动

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598788/tps65133-can-t-start-up-when-the-load-is-heavy

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件: TPS65131TPS65130

大家好、

 

这是来自中国广州的 Vio。 我的客户正在使用我们的 TPS65133来提供一些运算放大器。 输入电压为锂电池、电压范围为3.3V 至4.2V。

他们以前使用过我们的解决方案、而且效果很好。 但现在他们决定以高功耗更改运算放大器。 总功耗约为50mA (Vreg)。 在这种情况下、Vreg 无法启动。

我可以在论坛中看到、有关此问题的主题帖很多。 我已经仔细阅读并尝试了每种方法、例如添加高达1000uF 的大降压电容器、更改更高电流的电感器、移除输出电容器等。 它们都不起作用。

在本例中、Vreg 输出为-0.6V。 0.6V 时的电流为113mA。

我还尝试过 EVM。 我在负输出端添加一个50欧姆电阻器、然后上电。 输出电压为-4V 而非-5V。 此测试看起来与客户在其电路板上的测试类似。

您能否提供一些解决此问题的指南?  

谢谢!

 

此致、

刘晓波

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vio:

    在启动期间、器件上的负载电流受到限制。 如果器件很重(50欧姆负载的情况)、则该器件将限制电流、直到移除重负载。

    由于您不移除50欧姆电阻、该器件使用较低的电流限制、无法实现5V 电压。 一旦您添加一些额外的负载、VNEG 将 进一步下降。

    上述 Vreg 是如何生成的? 这是通过连接到 TPS65133 VNEG 的 LDO 实现的吗? 是否可以延迟负载电流直至器件启动?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    感谢你的帮助。
    它似乎是解决此问题的唯一方法、可以在启动期间避免负载、对吧?
    我们是否有有关阈值的测试结果、器件 VREG 能够启动的负载以及无法启动的负载? 谢谢!

    此致、
    刘晓波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘晓波、

    我检查了可在启动期间连接到器件的电阻负载。 我在最低输入电压下测量它、因为输入电压会严重影响升压和降压/升压转换器的电流能力。

    VPOS:33 Ω(5V 时为150mA)

    VNEG:83 Ω(-5V 时为60mA)

    这是在典型单元的室温下测得的。 因此、在生产时、这些值需要大幅降低、以确保所有单元都能够启动、而不受环境温度和转换器电流限制的影响。

    我不建议将连接到器件的电阻值增加一倍。 这意味着:

    VPOS:66 Ω(5V 时为75mA)

    VNEG:166 Ω(-5V 时为30mA)

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    非常感谢您的及时测试和指导。
    我们的客户正在其产品中使用 TPS65131。 此问题是否会在 TPS6513x 上发生?

    谢谢!
    此致、
    刘晓波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    如果我们的 TPS65131有此类问题、您能帮助变容吗?

    还有一个问题、我们的客户接受我们的解决方案、他们将在 VREG 输出后添加软启动电路。 但它们需要我们的最大启动时间规格。 0.3s 是否足以让 TPS65133 (VREG 上的负载被禁用)启动?

    谢谢!
    此致、
    刘晓波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘晓波、

    任何升压转换器和降压/升压转换器都具有它可以启动的最大电阻负载。 该值取决于允许的最大启动电流。 这些器件中的启动电流受到限制、因为每个升压和降压/升压转换器在启动时都将进入电流限制、因为输出电压更高或与输入电压反相。 因此、如果输出电流过高、TPS65130/1可能无法启动。 TPS65131的最大启动电流高于 TPS65133、因此在输出电流较高时会发生这种情况。

    只要没有连接负载、0.3s 就有足够的时间让 TPS65133启动。 感谢您说服客户使用我们的器件。

    此致、
    Brigitte