This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:从 SW 节点到接地的外部肖特基二极管问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597677/bq24171-external-schottky-diode-from-sw-node-to-ground-question

器件型号:BQ24171

你(们)好

为什么该器件需要从 SW 节点到接地的外部肖特基二极管? 正如我知道的、我们已经嵌入了 L/S MOSFET。

请提供建议。

我们可以将其删除吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    与团队讨论时、肖特基二极管旨在防止 GND 受到高电流的影响。 在充电电流>2A 的应用中、当高侧 FET 关断并准备打开低侧 FET 时、将有一个高电流流经低侧 FET 并影响 GND 电平。 然后、它将导致精度变差。 您可以参阅电气表、电流调节部分。 使用肖特基二极管来设置精度。
    因此、如果我们将其移除、可能会影响精度。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    是否有选择肖特基二极管的指南?

    此致、
    Allan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我想您可以使用 EVM 板建议的部件 B220A-13-F (肖特基二极管-2A-20V)进行设计。

    在我们的 EVM 板规格中、您可以看到我们支持高达4A 的充电电流。

    肖特基二极管的用途是 (1)替换 L/S MOSFET 体二极管使能(2)、以降低接地噪声。

    因此、我认为您只需考虑该二极管的脉冲电流值是否足够。

    BTW、下表是我们的 EVM 板建议运行条件。

    Paul

    谢谢