This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5020:参考5020长期稳定性问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603843/ref5020-ref-5020-long-term-stability-problem

器件型号:REF5020

大家好、

在该器件的规格中、长期稳定性为0~1000小时、SOIC 为100ppm、 1000~2000小时时为50ppm。 我的问题是2000小时后的情况如何?

S. Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Song:

    长期稳定性随着时间的推移而提高、并可通过平方根函数进行近似计算。 下面是一个可供参考的公式:

    长期漂移=(100ppm+50ppm)*sqrt (时间,以小时为单位/2000)

    此致、Diego Lewis