This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:适用于 LED 或激光的参考设计

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611, TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598827/ucc27611-reference-design-for-led-or-laser

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件: TIDA-00663

尊敬的专家:

我的客户对驱动 LED 或激光器的 UCC27611感兴趣。

您是否有任何参考设计或应用手册。

--状况----

20MHz PWM

50%占空比

脉冲波形是尽可能完美的脉冲。

GaN FET:EPC2014

驱动电压:200V  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    这只是一个友好的提醒,我正在等待您的回复。

    客户希望了解有关超快脉冲驱动的参考文档。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    对拖延答复表示歉意。 感谢您的耐心等待。 我们目前没有将 UCC27611用于激光应用的 TI 参考设计。 但是、您可以查看 TIDA-00663作为参考。 在此参考设计中 、UCC27321DR 栅极驱动 器用于驱动具有集成 FET 的激光二极管。 您可以使用 UCC27611、EPC GaN FET 和您选择的 LED 来修改此设计。

    我还通知了 GaN 驱动器系统工程师、以防他们有任何额外的输入。

    希望这有助于回答您的问题。 如果是、请按下面的"验证答案"按钮。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

    我会将您的建议发送给客户作为参考。

    遗憾的是、此设计未针对超 FET 驱动电路进行描述。

    如果您还有其他文档、请发送我。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一