This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps2660:TPS2660#39;s EFT (IEC 61000-4-4)规范

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603808/tps2660-tps2660-s-eft-iec-61000-4-4-spec

器件型号:TPS2660

你(们)好

我已经知道 TPS2600能够保护 EFT。 但我找不到详细规格。

它是否符合2kV 突发 EFT 规格?

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SS Jung:

    是的、TPS2660在 EFT 2kV 突发规格期间根据 IEC 61000-4-4提供保护。

    请在 TPS2660电子保险丝输入端放置1uF 电容器。

    此致、

    Kari。