This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2205LY:BQ2205LY

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2205LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601537/bq2205ly-bq2205ly

器件型号:BQ2205LY

大家好、

我对 RST 引脚16 BQ2205的功能有一个简单的问题、这个功能是输入还是输出?

  在第1页的数据表中、机制为 push botton 的输入、 在 PAG 2中声明 为 RST 低电平输入电压 VIL。

在第3页和第5页的某些数据表中、声明 为输出。

非常感谢  

Pierluigie2e.ti.com/.../bq2205ly.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierluigi、

    /RST 是低电平有效的开漏输出。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    答案不清楚、
    我要求您研究信号 RTS,因为方案是使用上拉电阻作为输入,用于按按钮按 GND。 将重置为 BQ2205...

    然后、您在 PAG 3上没有阅读描述建议运行条件的内容、而是写入了电气状态条件... 信号 RST: 低电平输入电压、VIL−0.3 0.8V 和高电平输入电压 VIH 2.2 VCC + 0.3V。

    我的客户实际上是100K 或10K 的上拉电阻器、并且功能正常。 但如果没有上拉、则在写入 RAM 时、CS1和 CS2运行不良。

    现在,您告诉我信号是输出的...

    请在 BU 中验证此 RST 的真实状态。

    此致
    Pierluigi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我们今天能否得到一个紧急的答案? 我们需要了解是否只需添加一个上拉电阻器即可解决客户检测到的问题;但是、如果引脚仅是输出、则如果不使用输出、则不需要上拉电阻器、而问题可能是由其他因素引起的。
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备不属于我的组、但我相信我仍然可以回答。 我打开了数据表、在第5页、可以很清楚地看到/RST 是输出。 /RST 是低电平有效的开漏输出。 需要一个上拉电阻器。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     您能否将这些线程移动到正确的位置以获得正确答案?

    我不相信您所说的话、我认为这个/RST 引脚可以是 I/O

    实际上、您可以在第3页为 输出指定 VIL/VIH 吗?

    您是否可以像在首页中一样将按钮连接到输出?

    如果您使用上拉电阻器、则在开漏输出上放置一个上拉电阻器是正常现象、但在客户应用中未使用/RST。

    使用和不使用该电阻器时的行为会有所不同;这意味着/RST 可以是输入、而将上拉电阻器置于高电平、可以强制输入高电平、从而避免可能使器件复位的噪声问题。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /RST 引脚是具有输入功能的输出、因此它具有作为输入的建议电压电平。 作为输出、它具有所述的特性。 它是一个漏极开路并且必须有一个上拉电阻器。 按钮是可选的、但对于正常运行、上拉电阻器不是可选的、因为/RST 会影响器件中的其他功能。 输出电压规格最大值为0.4V、负载为1mA (数据表第3页)、此条件允许使用3.3k Ω 的上拉电阻器。 由于/RST 是一个开漏输出、它可由诸如开关的外部源下拉。 在第7页、它指示如果使用开关、则引脚的上拉电阻器不应超过10k 欧姆。 即使该引脚不打算用于其他用途、也必须在/RST 上使用上拉电阻器。
    我们不知道为什么作者没有将该引脚列为 IO。