This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锁存模式下的 IC 建议(直流/直流应用)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598120/ic-recommendation-with-latch-up-mode-dc-dc-applications

主题中讨论的其他器件:TPS54202HTPS54202

你好。
申请符合以下规格的 IC:
直流/直流
输入电压:24V
输出电压为5.2V、输出电流为1.5A
OCP:闩锁
就是这样。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我的范围:

    TPS54202和 TPS54202H、符合

    输入电压:24V
    输出电压为5.2V、输出电流为1.5A

    但无法满足 OCP 闩锁请求。

    王杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是回答您的问题、还是仍然遇到相同的问题?

    请告诉我们、否则、我们可以认为这是解决的。 谢谢

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。
    我们毫不犹豫地实施了外部电路并解决了这个问题。
    谢谢你。