This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A-Q1:AEC Q100下的最大浪涌电压和持续时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593210/mc33063a-q1-max-surge-voltage-and-duration-under-aec-q100

器件型号:MC33063A-Q1

我有一位客户询问以下问题:

我知道最大工作电压为40Vdc、是 AEC Q100。 我想知道该芯片可以处理的浪涌峰值电压和持续时间。 原因是我对 MC33063A-Q1输入的应用可能具有高达60Vdc 的峰值电压和100ms 的浪涌。  我需要了解这是否适合我的应用?

我们是否为客户提供了此信息? 我认为这可能是资格认证的一部分、但我找不到任何与此相关的信息。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我只读了数据表(我们在重新组织应用程序后就找到了该器件)。 40V 是绝对最大额定值、即使在短于100ms 的瞬态条件下、也不能保证超过该电压的可承受性。 请告诉我们您的应用规格、我们可以推荐合适的器件。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    我们是否有一份文档解释了 AEC Q100标准及其相关的所有测试? 我曾尝试在互联网上查看 AEC Q100页面以了解这些信息、但它似乎不可用。 如果有一份文档解释了我们测试 Q1器件的标准、这将对我们为客户提供支持的人员大有帮助。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    很抱歉,我回答了,但显然没有通过。 我问了几位同事,找不到文档。 您可以从 PQA 人员处获取信息。

    谢谢、
    Youhao