This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:TPS2115A 数据表说明

Guru**** 2581395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2114A, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603686/tps2115a-clarification-of-tps2115a-datasheet

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2114ATPS2113A

我将 介绍 TPS2115A、它适用于需要在两个电源之间切换的应用。  在器件的数据表(修订版 F)中、图14中显示了一个电路配置、声明:

"图14显示了一个将 IN1连接到 OUT 直到 IN1上的电压降至低于用户指定值的电路。 一旦 IN1上的电压降至该值以下、TPS2114A/5A 将选择两个电源中的较高电压。"

这实际上是行为吗? 如果是、该设计的哪个方面选择我选择电压、 然后 TPS2115A 选择两个电压中的较高电压?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    有关此特定功能、请查看 TPS2113A。 它附带一个 SENSE 引脚、允许用户监控 IN1电压、直到其降至低于用户指定的值并从 IN1切换到 IN2。 如需更多信息、请参阅 TPS2113A 数据表中的图14。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius