This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:图72。 采用2层 PCB 的 VQFN 封装的典型 PCB 布局示例

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598898/tps2660-figure-72-typical-pcb-layout-example-with-vqfn-package-with-a-2-layer-pcb

器件型号:TPS2660

大家好

如果我们问 TPS2660、您会介意吗?

  数据表中的图72。 典型的 PCB 布局示例、采用具有2层 PCB 的 VQFN 封装、NC 引脚是否应连接到顶层 RTN 平面?
我们的认可是否正确?
"RTN 平面"是什么意思?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的团队太忙了、但您能给我们回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    是的、您可以将 NC 引脚连接到 RTN 平面、并通过顶层的 NC 引脚扩展 RTN 平面、以获得更好的热性能。


    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    如果您需要有关此方面的其他信息、请告诉我。

    此致、
    Kari。