This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:UC3525A

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603847/uc3525a-uc3525a

器件型号:UC3525A

你(们)好  

我们有一个将输入电流调节到非隔离式300W 升压转换器的应用。 输入电压范围为3V 至60V。 输出电压为65V,我们有一个使用 UC35A PWM 的旧设计。  我们最近尝试修改此项 以支持更高的输入电流,但我们发现 上面的输入电压大约为8V 至12V 时出现不稳定问题。 然后我们发现 US3525A PWM 不支持斜率补偿,这可能是我们问题的原因。  据我所知、US3525A PWM 不  支持斜率补偿。  您能否推荐支持 斜率补偿的合适替代电流模式 PWM ?是否有任何推荐的 UC3525A PWM 替代产品? 您能否推荐任何合适的参考设计或应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eamonn -你是怎么的!!! -好久不见、欢迎来到 TI e2e 论坛!

    无论如何-回答您的问题
    占空比不是输入电压的强函数、因此如果设计在3至60V 范围内工作正常、则在更高的电流条件下、占空比在8V/12V 范围内不应变得更宽-在任何情况下、您的设计都可能使用电压模式控制。

    不稳定看起来是什么样子的?
    是不是由于某项操作超出了控制范围?
    它可能是由输入滤波器振荡引起的吗? 增大从源汲取的电流将降低转换器的阻抗、这可能会触发输入滤波器振荡-尝试短接输入滤波器-当然不是升压电感器。

    如果您想查看不同的控制器-有多种选择- UCC2842可能适合。

    请告诉我您的工作方式。

    此致
    Colin