This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:如果 TPS3813#39;s WDT 可以连接到 Arm#39;s GPIO?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597222/tps3813-if-tps3813-s-wdt-can-be-connect-to-arm-s-gpio

器件型号:TPS3813

TPS3813的 WDT 是否可以连接到 Arm 的 GPIO?   我想通过 Arm 的 GPIO 控制超时(250ms 或2.5s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    可以通过外部电容值计算延迟。 连接到 ARM GPIO 时、根据 ARM IO 引脚的 IO 状态、您将具有固定的延迟。 请参阅数据表的第7.7节。

    如果使用外部电容器、则可通过以下公式计算延迟

    C (ext)÷15.55pF + 1)×6.25ms




    谢谢