This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:20Hz 至20、000Hz 的 RMS 噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595392/tps7a47-rms-noise-from-20hz-to-20-000hz

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:TPS7A3501

您好!

我们正在设计用于 HiFi 音频的电源、因此我们需要20kHz 至20kHz 的 rms 噪声性能、您能提供帮助吗? 我只看到10Hz 至100kHz 的噪声为4uVrms。 输出电流为500mA、电压为5V。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在数据表图1中、显示了在1MHz 范围内测得的噪声图。

    在下面、我尝试突出显示曲线下方的区域、即 RMS 噪声:

    您可以正确地看到、10到20Khz 的噪声会更低、但它只会降低以下红色所示的量:

    因此、减少的量根本不会很大。 如果不重新进行测量、这可能会舍入到4.6uVrms。

    这是否有帮助、或者我是否误解了您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    感谢你的帮助。 是的、您很好地理解了我的问题。

    但是、您绘制的图片为10到20kHz、我需要的是20Hz 到20kHz、我针对 TPS7A3501发布了一个问题、如下所示、Ryan 为我提供了一个确切的噪声数字、感谢您也能为我提供准确的数字。

    Ryan Eslinger 回答  TPS7A3501:20至20、000Hz 的 RMS 噪声

    您好、Wayne、

    20kHz 至20kHz 时的噪声为2.47uVrms。

    非常尊重、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     

    很抱歉、噪音图表底部不是0、而是过于简化。  根据 PDS、我只能估算频率范围内的噪声贡献。 Ryan 实际上可以测量它、因为他可以访问实验。

    话虽如此、降噪性能与 TPS7A35相当。  我们需要进行测量以提供准确的数字。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、

    4701的噪声相当低。 在数据表的图形中、您似乎使用频谱分析仪测量噪声。 您使用哪种模型进行此测量? 我们拥有的是 KEYSIGHT N9020A、其本底噪声为-120dBm (0.22uV)@100kHz、RBW 设置为10Hz。 这大于数据表中的结果。
    似乎前置放大器通常用于低噪声测量。 但是、由于4701的噪声极低、前置放大器的噪声可能处于相同的水平。
    那么、您能给我一些关于测量噪声的建议吗、比如4701?
    谢谢!

    此致、
    于孟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Meng、

    为了进行噪声测量、我们使用 HP4395a、并使用本白皮书中介绍的测量方法:

    如果您使用放大器将信号升压到比频谱分析仪的本底噪声更远的位置、您将获得更好的测量结果。 您还需要确保输入电源不会对 LDO 的噪声产生影响。 您可能需要使用滤波器来精确测量 LDO 噪声。

    您还可以尝试降低低频时的 RBW。 在测量的最初几十年中降低 RBW 也可能有所帮助。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 该文档很有用。

    此致、

     于孟