This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603849/ac-dc

您好!

我正在搜索一个 IC、它将为具有20V 至120V 交流电压(单相)的14V 稳压输出直流电源提供栅极驱动、输入交流频率从几 Hz 变为200Hz。

我在开始研究时采用了一个具有2个二极管和2个晶闸管的交流/直流电桥。 现在、我希望找到2个具有输入同步功能的 SCR 栅极驱动器、以便尽可能降低损耗。

请您提供一些 IC 建议吗?

非常感谢、

此致、

BGeof