This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:TPS22975二极管特性

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601644/tps22975-tps22975-diode-characteristics

器件型号:TPS22975

尊敬的

 用于开关电池充电、 我想知道 二极管特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VF 如果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    在我们建议的工作条件下、我们指定 VOUT 不应大于 VIN。 在这些条件下、体二极管上没有反向电流或正向压降。 如果体二极管正向偏置、则不会控制流经二极管的电流量。

    因此、我们不对体二极管进行测试或表征、以保证通过二极管的正向电压或电流。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius:

    感谢您的支持!