This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:不使用任何连接到 LS 引脚的输出、该单元充当从器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599216/ucc39002-w-out-anything-connected-to-ls-pin-the-unit-acts-as-a-slave

器件型号:UCC39002

在对设备进行故障排除时、我发现、即使没有其他连接到负载共享总线、控制器也会强制 PSU 充当从设备并增加输出电压。 CSO 引脚对应于单元的输出电流、但是、使用电压表、CSO 引脚和 LS 引脚之间已经存在差异。 我有什么问题吗?

我已经通过在负载共享引脚上放置一个电压源来测试了 PSU。 这会相应地将 PSU 更改为主/从、但是、如果我想让设备单独操作、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    AE 将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么添加补偿可以稍微缓解这个问题。 它仍然像一个从器件、但输出电压的增加变得更小。

    但仍有增加、这使其远非理想值。

    我实际上想知道 IC 有一个未加密的 pspice 模型。

    编辑:我用于 ucc39002的配置与 slua311中的原理图类似、没有 CSO 引脚反馈到电压环路中。 我还使用外部直流电源为 IC 供电、而不是从输出供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    您认为问题到底是什么?
    UCC39002设计用于测量每个电源的输出电流并强制所有电源输出相同的电流。
    因此、每个电源成为主电源(输出最大电流的电源)的从器件
    它只能在闭环系统中正常工作、您需要连接电流放大器输出(CSO)、如应用手册中所示。
    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前的问题是、当 PSU 单独工作时、输出电压会根据调节电阻的大小和调节引脚灌入的电流而增加。 这会使电压调节混乱。

    编辑:我应该从我从数据表中读取的内容中添加该值、即 IC 中的误差放大器、如果它是主单元、或者它与独立电源模块共享负载(即没有与 LS 总线的连接) 将忽略失调电压、以避免错误的电压调节。 编辑结束

    当 PSU 不是负载共享时、CSO 引脚和 LS 引脚之间是否确实应该存在差异? 当 IC 不与其他器件共享时、我是否需要禁用它?

    在您的其他应用手册中、CSO 引脚未连接到电压反馈、这种情况有原因吗? 我只使用了该示例、因为我不实施遥感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不了解您的应用或您正在设计的电流共享类型。
    您可以附加原理图、还是通过电子邮件将原理图/草图发送至 johngriffin@ti.com
    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经通过电子邮件向您发送了原理图。 请告诉我是否通过此处或通过电子邮件对某些问题不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了将来参考其他引脚、我发现接地和电源有噪声会将信号注入 LS 引脚和 CS+引脚。 这反过来会导致 IC 在给定正确条件下始终像从器件一样工作。 这是因为噪声将在 CS+引脚中放大并在 EAO 上产生电压。