This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:UC3907:电路审核、负载共享控制器

Guru**** 2539370 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3907, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603696/uc3907-uc3907-circuit-review-load-share-controller

器件型号:UC3907
主题中讨论的其他器件: UCC39002

你(们)好

请求对 UC3907进行电路审查。

当输出负载电流为2.5A 时、当两个 SMPS 共享负载时、每个输出电流的测量值为1.35A、1.15A。

如何减少两个输出电流偏差?

电路配置如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    在标称1.25A 电流下、27A 电源可提供+/- 8%的负载共享容差。
    这是一个非常好的容差、您很可能无法获得更好的结果。
    其主要原因是5m Ω 感应电阻器。
    在1.25A 时、感应电压仅为6.25mV、因此 PCB 布局和噪声拾取将导致不平衡。
    负载共享通常仅在最大功率下很重要。 您需要在极低功耗下实现严格容差负载共享是否有特殊原因?

    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    在适用电路条件下、在27A 负载条件下确认了15.1A 和11.9A 的输出电流。
    我想在最大功率下对其进行改进。
    是否可以通过选择不同的感应电阻器来减小两个电流值的偏差?
    应改善哪部分噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您应该考虑使用 UCC39002负载共享控制器。
    与 UC3907的1.25%相比、它的负载共享精度优于1%。
    它的电流放大器可设置为高侧或低侧感应、并且具有更好的共模抑制比。
    它还采用8引脚封装。
    此致
    John