This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:反极性保护、生产测试期间的故障

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603360/lm5050-1-reverse-polarity-protection-failures-during-production-test

器件型号:

大家好

我们在电源的输入电路中使用 LM5050-1作为理想二极管、主要是为了降低与普通二极管相比的功率损耗。

原理图:

在生产测试期间、大约10%的器件在反极性测试期间发生故障(电源斜升至-50.4V、串联电阻为1R)。

故障模式:
1.无明显缺陷:LM5050的更改解决了该问题
2. LM5050引脚编号6已烧坏:LM5050的更改可解决该问题
3. R117、D104和 D105烧坏、LM5050和 C116褪色的车削器

与建议的反向输入电压保护应用相比、我看到以下差异:
C116未使用
D105肖特基二极管代替正常二极管
具有较低正向电压/较高额定电流的 D104肖特基二极管

我用一个示例做了很多测试、但无法销毁、是否有人看到 一些可能导致上述故障的薄弱环节?

提前感谢
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Martin Gaeumann "]

    器件型号: LM5050-1

    大家好

    我们在 电源的输入电路中使用 LM5050-1作为理想二极管、主要是为了降低与普通二极管相比的功率损耗。

    原理图:

    在生产测试期间、大约10%的器件在反极性测试期间发生故障(电源斜升至-50.4V、串联电阻为1R)。

    故障模式:
    1.无明显缺陷:LM5050的更改解决了该问题
    2. LM5050引脚编号6已烧坏:LM5050的更改可解决该问题
    3. R117、D104和 D105烧坏、LM5050和 C116褪色的车削器

    与建议的反向输入电压保护应用相比、我看到以下差异:
    C116未使用
    D105肖特基二极管代替正常二极管
    具有较低正向电压/较高额定电流的 D104肖特基二极管

    我用一个示例做了很多测试、但无法销毁、是否有人看到 一些可能导致上述故障的薄弱环节?

    提前感谢
    Martin

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    欢迎使用 E2E!  这是汽车应用吗?

    感谢您提供原理图。 对于要对原理图进行的更改、您似乎是在花钱。 我建议取消 C116。 这个问题看起来所选的二极管对于这个应用来说不够强。 如果未选择肖特基二极管(IC 引脚上的绝对最大值为-0.3V)、则 IC 可能会断开、并且所选的肖特基二极管需要足够强大、以处理通过它们的功率。

    此外、我在 LM5050-1的输出端未看到 TVS 二极管。 请添加一个、并确保其连接到 IC 接地而不是系统接地(请参阅下面的内容)。 我推荐 EVM 板上的肖特基二极管和 TVS 二极管器件型号: http://www.ti.com/lit/ug/snva458a/snva458a.pdf。  

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    感谢您的快速反馈!

    我已经怀疑过二极管和 C116、因此这可以为我提供一些确认...
    我们会将其提供给我们的制造商、如果问题得到解决、我会回答。

    此致
    Martin