This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:slvc460/ TI-USB-Adapter-API-2.0.7.exe

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598775/ucd90160a-slvc460-ti-usb-adapter-api-2-0-7-exe

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

你(们)好
我购买了"USB-TO-GPIO 接口适配器"来连接到 UCD90160A 的评估板。 (
TI 网页 TI-USB-Adapter-API-2.0.7.exe 上提供了推荐的代码示例
它包括.NET 代码示例 "CSAARP 客户端" 项目。 该项目引用了两个 DLL 的 TIDP.SAA.dll 和 TIDP.Misc.Mini1.dll
在软件包中,只有 dll (在 bin 目录中)上有 TIDP.SAA2.dll 可用。

我有两个问题:
1.在哪里可以找到两个缺少的 DLL?
2. 需要哪个版本的 Microsoft .NET Framework?

感谢你的帮助

Andreas.H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经看到、"SAA CSharp Sample.exe"与"SAA CSharp Sample.csproj"不符。 使用自述文件中提供的信息,我可以将 TIDP.SAA.dll 和 TIDP.Misc.Mini1.dll 替换为仅在 DLL 上的 TIDP.SAA2.dll。 现在、示例程序至少可以找到 SMBus 器件。

    后续问题是、最好通过哪种方法来查找和测试 SMBus/PMBus 命令?

    此致

    Andreas.H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andrewas

    是否要使您自己的 GUI 与 UCD90160A 通信? 为什么此处不使用 TI Fusion GUI?

    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI Fusion GUI 2.0.166确实可以与 UCD90160配合使用、但我需要一个编程接口来通过测试应用程序访问客户 PCB。

    此致

    Andreas.H