This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:带隙电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602340/tps65311-q1-bandgap-voltage

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

PMIC 内部是否监控每个带隙电压(1/2/3)?

如果是、当带隙电压输出时、器件如何工作?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我将就此与您联系、因为我需要与设计团队进行核实。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    每个带隙都有粗带隙监控、只是为了确保带隙高于特定阈值、但这并不能确保带隙的精度。因此、我们不想依赖这一点。

    监控和调节带隙是独立的、其中任何一个发生漂移、UV/OV 故障应检测到此故障、并触发复位、最终器件将移至 LPM0状态。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthe-San、

    感谢你的帮助。
    如果您获得信息、请按顺序告诉我带隙监测。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我不明白带隙监控序列到底是什么意思。 请您解释一下吗?

    由于带隙上的自监控非常粗鲁(这是持续监控),我们不想依赖它,我们不能保证它有任何作用。 由于您询问过它、我只提供了此信息仅供您参考。 带隙电压本身用作监控基准、如果基准本身出现故障、我们无法对此采取任何措施。 这就是为什么、我们有第二个带隙、如果任何带隙发生故障、则会检测到错误。

    此致、

    Murthy