This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:如何检查 EVM 是否正常工作?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599203/bq34z100evm-how-to-check-evm-is-working-or-not

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 bq34z100evm 和 EV2300进行 I2C 通信并检查电池的 SOC。

6个 Panasonic 电池18650bl 串联、+(batt+)和-(batt-)连接。 我已将电阻负载200欧姆连接到电池电压18V。

当我检查寄存器时、SOC 为0%、最大误差为100%?

当电池部分充电并向电阻负载提供恒定电流时、为什么会发生这种情况?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在使用监测计之前、应配置 bqStudio 中 EVM 和软件数据闪存的硬件和连接。
    您以前做过这项工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    我无法更新 DataFlash 中的任何内容。