This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:TL431ACDBZR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598156/tl431a-tl431acdbzr

器件型号:TL431A

尊敬的

我在设计中使用了 TL431ACDBZR。

在数据表中、该器件有一些标记代码。 TAC3、TACS、...

我使用设计电路板的芯片的标记代码是 TACS。

生产后、我看到此部件出现故障。 我已经检查了标记代码、它是 TAC3。

我将这些与器件(TAC3和 TACS)进行了比较。 Vref 引脚的输入电流似乎存在差异。

真的、有什么区别吗?

如果存在差异、为什么器件型号相同?

此致、

Hamidreza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamidreza、


    组装和测试场所代码架上的最后一个字母、但是这些部件是相同的。


    您在该器件上看到了什么问题?


    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diego:
    在我的电路中、我已使用电阻器对电压进行分压以检测欠压。 但这两个器件检测到的电压不同
    此致
    哈米德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    对于具有相同顶部标记的器件、您是否会获得相同的电压?

    您获得的电压是多少?您使用的电阻器值是多少?

    这里是一个应用手册的链接 、其中介绍了设置分流电压时可以预期的一些变化。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我获得具有相同电压的器件。 但标记代码是 TACS 和 TAG3

    电阻值:R1 = 240欧姆。 R2 = 2K、A 串联电阻器的阳极= 3.3K。  

    如何为您发送原理图?

    此致

    Hamidreza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamidreza、

    虽然标记不同、但器件是相同的。

    您可以通过单击文本框右下角的"使用 RTF 格式"将原理图的相关部分附加到此帖子。  

    一旦出现、您可以单击添加媒体按钮以添加您的图像。 (橡皮擦按钮下方的图标)

    您看到的输出电压是多少? 您的电源电压是多少?

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 VBAT 或 Vin 超过 Vcut 时、TL431阴极上的电压将导通 FET。 当 VBAT 和 Vin 的电压低于 Vcut 时、TL431的阴极将是集电极开路、FET 将会关断。  

    我的问题:当我使用 TACS 或 TAC3标记代码时,Vcut 会发生变化。

    此致。

    哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    您使用这两个标记获得了多少 Vcut 值? TL431A 是一款初始精度为1%的器件、我看到您使用的是1%电阻器。

    考虑到其他变化、您的 Vcut 初始精度已为1.2%。

    此外、C87的用途是什么? 通常在阴极(引脚1)和接地(引脚3)之间放置一个电容器。

    此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Giego

    当我使用带有标记代码 TACS 的器件时、Vcut 为3.1V、而 TAC3为3.6V。  

    我使用 C87来防止电流峰值的削减。

    此致、

    Hamidreza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamidreza、

    如果您使用 TAC3代码尝试其他器件、您是否会获得3.6V 电压?

    如果可能、您能否检查为您提供3.6V 电压的器件? 为此、您可以将 REF 引脚短接至阴极引脚、将阳极接地、并将5V 与1K 电阻器串联至阴极并测量其电压。

    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、  

    我使用该器件代码的6个样本获得3.6V 电压。

    我将执行您所说的测试。

    此致、

    Hamidreza