This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161 ISO7637

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603757/lm5161-lm5161-iso7637

器件型号:LM5161

您好、先生:

我有一个项目使用 LM5161设计汽车照明需要通过 ISO7637测试一个测试是电压瞬态发射测试电压瞬态发射测试、电压输入200V/0.4ms

LM5161有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5161的绝对最大额定电压为100V。 您可能需要在输入端使用瞬态电压抑制器电路。