This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:UC2846

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846, UCC21520, LM5046, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601384/uc2846-uc2846

器件型号:UC2846
主题中讨论的其他器件: UCC21520LM5046UCC28950

你(们)好  

Clariication UC 2846具有 PWM-A 和 PWM-B、两者均为180°相移或 A 和 B 均为 Compimenty/Inverted、请确认。

谢谢

Jayakumar.N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jayakumar

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    BR、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jaya

    UC 2846:PWM-A 和 PWM-B 之间的相移为180°、在关闭状态下为低电平。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您提供的详细信息、PWM-A 和 PWM-B 的占空比分别为50%、即如果 PWM A 为20%、则 PWM -B 将为30%或20%

    此致
    Jayakumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayakumar

    Duty (PWMA)= Duty (PWMB)、因此如果 PWMA 以20%的速度运行、那么 PWMB 也将以20%的速度运行。 这对于在变压器的两个初级绕组上保持相同的 volt.second 积是必要的。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,科林

    感谢您的回复,我们可以澄清一下这些 PWM-A 和 PWM-B 是否可以直接提供给对角开关,这意味着它可以工作,或者我们需要分别补充 PWM-A 和 PWM-B,并需要底部开关?

    谢谢
    Jayakumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jaya

    PWM-A 和 PWM_B 输出可直接施加到推挽式转换器的中心抽头绕组的两端。请检查输出是否足够强、足以驱动您计划使用的器件-例如、峰值电流进入栅极。

    我不理解对角开关的含义-这是讨论全桥转换器时通常使用的术语、而 UC2846并不适合该拓扑。

    如果您需要进一步澄清-是否可以向我发送原理图-(如果您只需手动绘制即可)

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,科林
    您能帮助您在本通信中创建附件吗? 因此正在回复您的电子邮件

    谢谢
    Jayakumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayakumar

    您必须选择"使用丰富的格式"、然后您可以附加文档-或者、如果不起作用、您可以通过 colingillmor@ti.com 将文件直接发送给我  

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayakumar

    感谢您提供原理图。 我将提出以下意见

    1通过 UCC21520驱动器的连接错误- PWMA 驱动 MOSFET A 和 G -它应该被用来驱动 MOSFET A 和 C (对角线对)。 同样、PWMB 应用于驱动 MOSFET E 和 G (另一对对对对对角线)

    2您正在使用 UC2846来控制全桥、尽管可以使器件正常工作、但它并不适合此应用。 我建议您查看我们的一些全桥控制器-例如 LM5046此器件具有板载驱动器、应可简化设计任务。您可以在 www.ti.com/.../universalsearch.tsp 找到完整列表

    3你没有提到你的工作输入电压。 如果您转换 PFC 级的400V 输出、ZVS 将显著降低开关损耗。 ZVS 在100V 电压下不太重要。 我提到这一点的原因是、如果 Vin 为高电平(20) V 至400V 或更高) ZVS 几乎是强制性的、您应该考虑使用移相全桥-传动系与全桥几乎相同、但开关模式不同、拓扑可实现 ZVS。 在这里、UCC28950是控制器的理想选择

    4您在变压器初级电路中没有显示隔直电容器,所以我假设您正在使用电流模式控制。 如果是这样,我想知道您在哪里测量初级电流?

    请告诉我您如何获得-

    此致
    Colin