This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 旧 LM78H12K 芯片的数据表

Guru**** 2459050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596461/the-datasheet-of-old-lm78h12k-chip

您好!

我正在寻找标记为 LM78H12K 的旧芯片的数据表。 它最初由 National Semiconductor 公司制造、现在是德州仪器的一部分。 这些旧数据表是否有任何存档? 我非常感谢。

芯片照片:

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojtech、

    在我研究此请求时,由于 LM78H12K 似乎是过时的器件,因此 E2E 帖子至少显示了引脚分配和封装: https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/p/545084/1990043

    好奇、您是将其用于新设计还是重新设计产品?  如果是、我们也许可以推荐更新的增强性能器件?   我只需要满足设计要求。

    在您的服务中、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,仅供参考,基本 LM7812数据表如下 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf ,尽管该版本中没有"H"和"K"名称。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是2000年数据表的第一版。

    您询问的具体变体未突出显示。  我想知道您在哪里看到了这张图片、您的设计是否实际使用了这些图片?

    ~Leonard  

    e2e.ti.com/.../LM78xx_5B00_snosbr7a_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您提供数据表。 但我仍然不确定这是正确的、它不包含"H"和"K"代号-我认为"H"表示5A 输出、"K"表示 To-3封装。 (有一些旧数据表、例如 Fairchild 的 uA78H05或 New Era Electronics 的78H12A、其中包含字母"H"。)

    我从 e-bay 经销商那里获得了该芯片(照片来自该商店)、因此该芯片可能是假的、谁知道里面是什么...

    附件:
    78H12A-New-Era-Electronics.pdf
    uA78H05-Fairchild.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃伊特、

     我未能为此器件提供任何其他文档。  由于这是一款过时的器件、无法订购、我想知道您是否 有兴趣购买能够满足您设计需求的更新器件?  如果您的设计需要12V 5A 电流、我们当然可以提供一种替代方案。  什么是 VIN、您正在设计的产品是什么?   您是否愿意查看和使用 更新的器件?  

    ~Leonard