This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP8860-Q1:LE8860-Q1寄存器设置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594361/ccs-lp8860-q1-le8860-q1-register-setting

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是一名学生、有两个问题。

1. 每次重新启动时是否必须输入一次 EEPROM 代码?
2. 为什么我的 LED 板不亮

这是我的代码设置


backlight_SPI (0x35、0x08);
backlight_SPI (0x35、0xBA);
backlight_SPI (0x35、0xEF);
///////////////////////////////////////////////////////////
backlight_SPI (0x01、0x00);
backlight_SPI (0x03、0x00);
backlight_SPI (0x09、0x00);
backlight_SPI (0x0B、0x00);
backlight_SPI (0x0F、0x00);
backlight_SPI (0x11、0x00);
backlight_SPI (0x15、0x00);
backlight_SPI (0x17、0x00);
backlight_SPI (0xDB、0x00);
/////////////////////////////////////////////////////// ¶}Copyrightl¼gEEPROM
Backlight_SPI (0xC1、0xEF);
Backlight_SPI (0xC3、0xFF);
Backlight_SPI (0xC5、0xDC);
Backlight_SPI (0xC7、0xAE);//¿ï¾ÜMODE
Backlight_SPI (0xC9、0x5F);
backlight_SPI (0x6B、0xE5);
backlight_SPI (0x6D、0xF2);
backlight_SPI (0x6f、0x77);
backlight_SPI (0xD1、0x77);
Backlight_SPI (0xD3、0x71);
Backlight_SPI (0xD5、0x3F);
Backlight_SPI (0xD7、0xB7);
Backlight_SPI (0xD9、0x17);
backlight_SPI (0xDB、0xEF);
backlight_SPI (0xDD、0xB0);
backlight_SPI (0xDF、0x87);
Backlight_SPI (0xE1、0xCE);
Backlight_SPI (0xE3、0x72);
BRELOAD_SPI (0xE5、0xC5);
backlight_SPI (0xE7、0xDE);
Backlight_SPI (0xE9、0x35);
backlight_SPI (0xEB、0x06);
backlight_SPI (0xED、0xDC);
backlight_SPI (0xEF、0xFF);
Backlight_SPI (0xF1、0x3E);
/////////////////////////////////////////////////////////////
backlight_SPI (0x33、0x02);
DELAY_MS (200);
backlight_SPI (0x33、0x00);
////////////////////////////////////////// disp_cl1_BRT、DISP_CL1_CURRENT
backlight_SPI (0x01、0x37);
BRATE_SPI (0x03、0xEF);
backlight_SPI (0x05、0x03);
backlight_SPI (0x07、0xE6);
backlight_SPI (0x1B、0x00);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试将规范默认值(LP8860-AQVFPRQ1)用于 EEPROM

    (SPI 模式)

    然后控制 DISP_CL1_BRT 和 DISP_CL1_CURRENT 的值
    仍然不亮
    我缺少什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    首先、检查 SPI 通信是否正确建立。 请尝试先读取简单的寄存器。 在执行寄存器读取操作之前、请确保:

    1.如果引脚设置为高电平(VDDIO 电平)以进行 SPI 接口选择。

    2. VDD 引脚应设置为3.3V (如果电荷泵被禁用、则为5V)以接通器件电源。

    3. VDDIO/EN 引脚应设置为高电平(VDD 高电平后~500us)以启用器件。

    然后、请继续执行简单的寄存器读取、并确保读回值有效。

    希望这对您有所帮助、

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thread 回答了。