This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:OUTH 引脚绝对最大额定值。

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601207/ucc27511-outh-pin-abs-max-rating

器件型号:UCC27511
主题中讨论的其他器件: UCC27512

大家好、团队、

我注意到 UCC27511数据表的绝对最大额定值表、OUTH 仅指示直流电压为-0.3V、但无脉冲规格、OUTL 的脉冲规格为-2V、您能不能说出原因?

如果 OUTL 引脚上出现负脉冲-1.5V、则应在 OUTH 处出现几乎相同的脉冲、因为 R1和 R2具有低阻抗。

因此、只有 OUTL 能够支持-2V 没有任何帮助、OUTH 也应该支持-2V。

现在我的客户遇到了 UCC27511 FA 问题、我需要检查引脚波形、请评论我的问题、我需要您的帮助来解释有关这一点的绝对最大额定值。

非常感谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您对 OUTH 和 OUTL 评级差异有一个有效的问题。 我正在使用 IC 设计确认额定值是否确实应该相同。 当我从 IC 设计中获得反馈时、我将进行跟进。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我确认了在 UCC27511和 UCC27512系列器件上针对输出负瞬态进行的测试。

    对于输出负电压钳位、低侧 MOSFET 通道和体二极管将钳制负电压并传导电流。

    对于 UCC27511、它是连接到低侧 MOSFET 的 OUTL 引脚、因此针对指定的负电压瞬态对该引脚进行了测试。

    在 UCC27512中、高侧和低侧驱动器 FET 连接到单个 OUT 引脚。 该单个引脚针对-2V 的负短期瞬态进行了测试。

    在 UCC27511上、如果 OUTL 和 OUTH 连接在一起、OUTH 可以有效地处理 OUTL 引脚上显示的-2V 负瞬态。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    由于 OUTH 可以处理-2V 负瞬态、为什么数据表不显示它? 您的团队是否会更新数据表?