This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:LM5113

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603501/lm5113-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好!

您能否澄清 DSBGA 器件上的两个 HS 引脚(即引脚 C1和 D4)是否在芯片上进行了内部连接?

它使 PCB 布线更容易一点、即将 C1引脚直接连接到 GaN FET 栅极回路引脚、并且仅将 D4引脚连接到自举电容器(即无需在电路板上将 C1物理连接到 D4)。

谢谢、

Eamon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon、您好!

    是的、两个 HS 引脚之间的裸片上有一个直接连接、并且可以按照您所描述的那样对电路板进行布局。 但是、请务必将电路板上与电容相连的 HS 引脚与任何接地基准电路之间的杂散电容保持在最小值。  该引脚上的任何寄生电容都必须通过片上连接进行充电和放电、如果超过几 pF、可能会导致问题。  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eamon、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的器件。

    请看一下图24。 数据表中没有栅极电阻器的 DSBGA。 它显示了 PCB 布局的一个片段、正是您所说的那样。

    顺便说一下、我们有一个 LM5113的改进版本。 我建议您使用它来代替 LM5113。 LMG1205与 LM5113引脚对引脚兼容、这一点很重要。

    www.ti.com/.../LMG1205

    如有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的详细和及时答复。 非常感谢。

    此致、

    Eamon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢一百万 Nathan 回来。 HS 引脚上的额外信息非常有用。