This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:设计问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592903/sm72445-design-issues

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件:SM72442

有人告诉我、我与工程师交谈的唯一方法是编写电子邮件。 我们要交付的产品的开发成本高达数千美元、我无法让工程师打电话给我来帮助解决我的问题。 这是非常令人沮丧的。 为了获得 TI 的任何帮助、我被要求通过此链接公开我的 IP。

我们设计中最常见的产品有60%是 TI、这正是我无法获得帮助的原因。 谨请 SM72445EVM 的工程师与我交谈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    很遗憾听到您的沮丧。 请通过 youhao.xi@ti.com 向我发送电子邮件、以便我们可以在网上讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    习近平先生

    一 个多月前、我向 youhao.xi@ti.com 发送了一封电子邮件、但从未收到任何答复。  

    我的设计完成了。 有些事情对我来说是没有意义的。  

    我正在查看 SM72442中的 I2C 数据、我获取的数据让我提出问题。  我假设 Avin (引脚15)和 avout (引脚17)具有5Vdc 的满量程电压输入。 当我计算分压器输出时、为 avout 施加电压(引脚17)、我将获得35.846vdc 的最大输入电压。 我通过添加 R51+R52或12.4k+12.4k 或24.8k 和 R53 4.02k 得到这一点。 假设 SM72442希望最大输入电压为5Vdc、则最大输入电压为 35.846vdc。

    我将 通过 I2C 总线404读取 Avin I2C 寄存器中的 SM72442。 如果我取 35.846vdc/1024、我得到0.03500  

    如果我取 0.03500 X 404、我得到14.14vdc 作为输出电压。 这对我来说很有意义、请确认我的想法是正确的。

    当我计算 Avin (引脚15)分压器时 、我使用了 R7+R13或19.6k + 19.6k 或39.2k 和 R20或2.0k。 我通过阅读规格表假设 Avin 最大值为5Vdc。 当我计算最大分压器输入时、我计算103vdc。 这对我来说毫无意义。

    如果我采用103/1024、我得到0.1005。 当我 通过 I2C 总线读取 SM72442时、我得到的读数为13。 如果我取13 X 0.1005、我计算出1.3076vdc。 这并不是我作为"太阳能输入"输入的测试电压11.0vdc 附近的位置

    为什么您的评估板会进行扩展以接受来自太阳能输入的103vdc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    请查看我对您的另一个 e2e 线程的回复。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI