This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:上电序列

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598327/lm25066a-power-up-sequence

器件型号:LM25066A

参考数据表第20-21页和图32页有关上电序列的信息:

在图32中、T1 (插入时间)和 T2 (浪涌限制)之间有一段时间、其中 FET 栅极使用22uA 源进行充电、文本为"栅极引脚随后打开 Q1"。

我这次有以下问题:

  1. Q1导通意味着什么? 是在米勒电容充满电时吗? 是漏极电流开始流动吗?
  2. 在此期间是否会发生电流限制/功率限制?
  3. 故障计时器是在 T1结束还是 T2开始时启动?  图32显示故障计时器从 T2开头开始、但只需确保。
  4. 如果故障计时器在 T2开始时启动、LM25066A 如何知道 Q1已开启、它应启动 T2的故障计时器?

谢谢、

Chris Arntzen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    1+2.  栅极导通是指将22uA 电流源发送到 FET 的栅极。  此电流会同时对 Crs 和 CGS 充电、直到达到 FET 的 Vth、此时只有 Crs 在充电。  在 Vout 上升到其最终值(Vin)后、Css 和 CGS 均在 FET 上充电。  在此期间、CL 和功率限制控制均处于活动状态。  

     故障计时器仅在 CL 或功率限制处于活动状态时有效、如果不存在 dv-dt 电路、该计时器将会工作、如图32所示。  如果使用 dv/dt 控制(请参阅 DS 的首页、其中 D1、1k、CDV_dt、Q3)、则 CL 和功率限制将不会激活(如果正确选择了 CDV_dt)、计时器将不会激活。  根据说明、计时器在插入时间 T1期间处于活动状态、该时间 T1用于在 Vin 存在且 GATE 通过2mA 下拉电流保持低电平时允许插入电路板经历 Vin 和 Crs 的初始 Chare。

    T2是 FET 的栅极激活时的值。  图中显示了一个 CL 开始、栅极保持在线性区域以限制电流。  如果 CL 在 CT 超时期间持续存在、LM25066A 将关断栅极。  如果 Cout 在 CT 超时期间充电、电流降至 CL 设定点以下、则栅极将继续上升、如图32所示、以实现正常上电。  CL 下降是 LM25066A 发生正常上电的正常指示、当 Vout 上升到阈值以上时的 PG 信号也是如此。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    关于#3:

    我不会使用 dv/dt 控制。  图32显示了从 T2开头开始的90uA 故障计时器电流斜坡;但是、您说当 CL 或 PL 处于活动状态时、故障计时器处于活动状态、这在 T1结束和 T2开始之间的时间段内是正确的。  图32显示了 T1末尾和 T2开头之间的定时器引脚扁平、这似乎与您所说的内容相矛盾。   图32是否应该显示 从 T1结束时开始的90uA 故障计时器电流斜坡?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    栅极在 T1结束时开始上升。  此时22uA 电流开始从 LM25066A 获取。  CRSS 和 CGS 均在充电。  一旦达到 Vth、Vout 开始上升、电流增加到 CL 点、Vgs 在 FET 的饱和区工作、电流调节到 CL 设置。  该图描述了 T2处的 CL 条件、浪涌电流调节至 CL 设置、一旦 达到 CL、计时器就会激活。  因此、栅极开始在 T1和 T2之间开启、电流在 Vth 之后斜升至 CL 设置、但在达到 CL 之前没有计时器。 计时器仅在 T2达到 CL 时有效。  

    因此、T1和 T2之间的周期不是 CL 或 PL 条件、计时器未处于活动状态。  该图是正确的、它不会按照您的建议显示在 T1处于活动状态的计时器。  在 T2、电流达到 CL 并激活计时器。  我强烈建议您利用您可以从 www.ti.com/hotswap 下载的卓越 Excel 工具 来帮助您进行设计。  在链接中有很多非常有用的应用手册和应用视频。

    Brian