This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:周围组件值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603347/tps25940-q1-surrounding-component-value

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25940

请告知周围的组件值。

Cin、R2、R3、CdVdT、R6、R7、RILIM、Rimon、Cout

他们希望在以下条件下使用 TPS25940-Q1。

VIN、Vout 拼写错误6.5V

V (OVP):8V

ILIMT:1.0A

它们将使用 PGOOD 作为过流标志(1A)。

当它们检测到过流标志时、它们将使用 EN 关断该器件。

请参阅随附的。

e2e.ti.com/.../TPS25940_2D00_Q1_5F00_20170616.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    此处的应用用例是什么?
    请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供的设计计算器

    这里是值。
    Cin = 0.1uF
    R2 = 700k
    R3= 100k
    cdVdT:启动时 Cout 和 load 是什么?
    R6 = R7 = 10k Ω
    Rilim = 89k Ω
    Rimon = 19.2k Ω

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San

    感谢您向  我们发送 TPS2594x 设计计算工具。

    请告知我们该工具

    如果它们不使用 UVLO 函数、则应在 UVset 单元格中输入什么值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kura-San、

    您可以为 UVset 设置大于0.92V (在 UVref、电芯103中给出)的任何值。 现在、该器件的工作电压将达到2.7V 输入电压

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kura-San、

    请为 UVset 电池使用2.7V 电压、因为这是器件的建议最小输入工作电压。

    此致
    Rakesh