This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:针对只根据电压供电的序列发生器的产品建议。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599238/ucd9081-product-recommendation-for-sequencers-that-supplies-down-based-on-voltage-only

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件:TPS3702UCD9090A

大家好、团队、

我正在尝试为在其应用中希望仅根据电压进行排序的客户找到序列发生器。 我之前建议过一个监控器、而不是 TPS3702、但客户想知道我们是否有一个与此产品类似的序列发生器。 以下是客户尝试实现的目标:

" 因此、我正在尝试为 Arria 10 FPGA 器件设计电源定序。 如果发生错误的断电序列、FPGA 可能会立即损坏。 理想情况下、我会有一个电压监控器来监控主输入电压。 一旦检测到功率损耗、FPGA 就会进入低功耗状态、必须启动断电序列。 如下所示、一旦检测到功率损耗、组3将立即禁用、组2将在组3下降10%后立即下降、组1将在组2下降10%后立即禁用。 如果第3组放电时间过长、第2组放电后再放电、则 FPGA 可能会损坏。

 

我可以增加较长的延迟时间*假设电源轨放电,但我必须有一个大容量电容来保持主电源轨的正常运行,直到定序正确完成。 如果大容量电容不够大、序列发生器将断电、并且无法对电源轨进行正确排序。 这就是为什么我认为只根据电压对电源进行排序是理想的。

 

正如您描述的设置故障从器件一样、我如何知道导致故障的电源轨何时实际达到10%阈值?

 

TPS3702实际上可能是我可以使用的器件、但我感到惊讶的是、没有数字序列发生器能够提供类似的功能。"

您是否会知道我可以建议客户在其应用中使用什么?

感谢你能抽出时间。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kishen
    UCD9090A 对本应用非常坦率。 我认为 UCD9081没有这种功能。
    在 UCD9090A 中、每个电源轨都可以根据其他电源轨具有自己的定序关闭延迟
    电源轨不能关闭、除非其延迟(电源轨)低于 POWER_Good 关断阈值(可编程)。 设置可以是:
    1.将三组设置为 VIN 轨的故障关断从器件
    2.对于组3上的电源轨、不存在排序关闭依赖项、其 POWER_GAND_OFF 阈值将是标称电压的10%。
    3对于第2组上的电源轨、其定序关闭延迟将为第3组、而 grop2的 power_Good 关断阈值将是其标称电压的10%。
    4.对于第1组导轨,其定序结束将是第2组。
    当 UCD 检测到 VIN 丢失(通过另一个 MON 引脚)时、它将尝试关断三组作为故障关断从器件。 由于组3没有延迟、因此它们将首先关闭。 当组3下降10%时、组2将关闭。 当组2下降10%时、组1将关闭。

    这可以确保 FPGA 正确关断、以避免任何损坏。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您的建议和解释。 客户对此选择表示满意。 然而、如果它们将最小电压降至3V 至2.9V 以下、那么它是否能够正确执行排序? 由于此器件需要外部3.3V 电源才能运行、因此它们需要确保在3.3V 电源轨下降时能够正确关闭 FPGA 器件。

    谢谢

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishen

    只要 VCC 高于2.9V (欠压阈值)、器件仍然正常工作。 因此 、在3.3V 压降达到2.9V 之前、可能需要一个外部保持电容器来让 UCD 正确关闭电源轨。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 非常感谢。

    Kishen