This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:280V 300W 应用示例和注释

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599676/ucc29950-280v-300w-application-example-and-comment

器件型号:UCC29950

客户希望使用 UCC29950设计280V 300W 应用。

因此、他正在考虑使用 UCC29950EVM-631作为测试电路、通过脊骨和反馈电路。

我认为这是可能的应用程序,通过选择正确的部件,不是吗?

但是、我找不到这样高电压的任何示例。

如果有一个很好的示例或其他具有接近特征的示例、我们非常感谢您提供的信息、其中包括有关此高电压设计的建议和/或评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    我已要求我们知识渊博的 AE 评论280V 输入电压的参考设计、因为我自己找不到。 该 EVM 非常接近、但最高仅为264 Vac。 您应该使用设计计算器来帮助调整我们网站 www.ti.com/.../toolssoftware 上工具和软件选项卡中的设计组件大小
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您的回答。

    但是、输入是正常的低交流和高交流线路。

    输出为直流280V 300W。

    我对我明确的问题表示歉意。

    此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wada-San


    UCC29950是 PFC 和 LLC 控制器的组合。 PFC 级将输出大约385V、并将在85V 至264V 的通用交流线路电压范围内工作。 LLC 输入/输出转换比由变压器匝数比及其运行频率决定。

     http://www.ti.com/lit/zip/sluc576上提供了适用于此器 件的计算器、该计算器适用于280V 输出电压、并允许选择变压器匝数比和谐振回路组件。

    TIDA-00704的设计文件位于 http://www.ti.com/tool/tida-00704 、但这是32V 输出设计、而不是280V、但该设计的某些部分可能很有用。

    我将通过电子邮件直接向您发送 UCC29950EVM-631的设计文件-这是一个大文件。


    变压器- RLTI-1115由 Renco Electronics 制造、您应该向他们索要设计信息-他们的网站是 https://www.rencousa.com/ 

    此致
    Colin