This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:SW 引脚电压额定值[开关节点下冲]

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601725/lm5117-q1-sw-pin-voltage-rating-switching-node-undershoot

器件型号:LM5117-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5117LM5141-Q1

您好!

我们使用您的 LM5117构建了降压转换器系统、现在处于验证阶段。 我们在数据表中发现、SW 引脚和 AGND 之间的电压必须介于-3V 和75V 之间。 这是峰值还是直流额定值?

我已从电感器电流和 开关节点(SW 引脚)的测量中添加了一张图片。 如您所见、我们的最大峰值约为65V、最小峰值约为-5V。 低侧 MOSFET 没有额外的栅极电阻、而高侧 MOSFET 具有1欧姆的额外栅极电阻。 没有缓冲器(我认为我们 可以使用一个小缓冲器来降低最大峰值)。 我们尝试在 SW、低侧 MOSFET、分流器和 GND 路径中实现具有极低杂散电感的布局。

我的问题:是否允许 SW 引脚上的下冲大约为-5V?

谢谢你

此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    这种短时电压 下冲不应成为问题。 从 SW 到 GND 的 RC 缓冲器(例如2.2Ohm 和100pF)可减少这种情况。 有关更多详细信息、请查看应用手册 SLYT682。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的回答以及有关 RC 缓冲器参数的提示!

    由于我们对降压转换器的可靠性有非常高的要求、我们需要 TI 提供更精确的声明、说明 SW 引脚上允许的最大负电压。

    有人知道-3V 的下限是直流还是瞬变(持续多长时间?) 额定值?

    我已经查看了 LM5141-Q1的数据表、其中 TI 详细说明了 SW 引脚的限制:
    直流限制为-0.3V、瞬态为20ns 时为-5V。

    我们需要 LM5117的类似规格。 您可以请求提供此信息吗?

    非常感谢
    此致、

    Manuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、
    如果允许 LM5117在本论坛中的 SW 引脚上使用提供的电压波形运行、是否可以从 TI 获得官方声明? 如果不可能、我们必须直接与 TI 联系人交谈、因为我们要将我们的电路用于串联生产。

    谢谢你
    此致、

    Manuel