This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985EVM-782:使用3.6V 和4.2V AA 电池为器件供电时、有源直通模式不起作用

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985EVM-782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603211/tps610985evm-782-active-pass-thru-mode-does-not-function-when-powering-device-with-3-6v-and-4-2v-aa-batteries

器件型号:TPS610985EVM-782

您好!

在测试 TPS610985EVM-782时、我注意到、当使用3.6V 或4.2V AA 电池作为输入源时、该器件不会在有源直通模式下运行。  我在 VMAIN (J4)输出和 GND (J8)之间连接了一个~1mA 负载(3k 电阻器)。  当我在输入电压(J1)输入和 GND (J3)之间应用4.2V 电池时、我观察到 VMAIN 输出大约比 VIN 输入低300mV、这表明内部高侧 FET 固有二极管导通、因此该 FET 未处于活动状态。  如果我向 VMAIN 输出施加短时瞬态负载、 这会导致 VMAIN 输出电压降至~ 3V、我观察到控制器自身"校正"、直通功能现在在 VIN 等于 VMAIN 的情况下以应有的方式运行(即内部高侧 FET 处于激活状态)。   

我在第二 个 TPS610985EVM-782评估模块上执行了此测试、并观察到相同的结果。

我需要该器件在初始源电压大于稳压3V 输出的有源直通模式下运行。

您能解释一下为什么此控制器以这种方式工作、以及如何让它在使用3.6V 或4.2V AA 电池的正确有源直通模式下正常运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:我在低功耗模式下运行此器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为 是正常的。 TPS61098x 需要一个信号来使 VAMIN 首先触碰目标值、然后在低功耗模式下打开高侧 FET 并进入直通模式。 在您的情况下、电流会流过高侧 FET 的背二极管。这就是我们在1mA 负载下可以看到 VOUT=VIN-0.3V 的原因。 但是、当它在直通模式下运行时、子系统仍然可以正常运行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于直通模式是被动的、不是主动的、因此系统工作正常、但并不理想、因此会浪费功率。

    我找到了一种解决方案、方法是在高电平模式下加电、然后立即切换到低电平模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您的系统可以控制 MODE 引脚、这是一个不错的选择。