This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:TPS23754EVM-420将输出电压更改为4.5V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597453/tps23754evm-420-tps23754evm-420-change-output-voltage-to-4-5v

器件型号:TPS23754EVM-420

尊敬的所有人:

    我想将 TPS23754EVM-420输出电压从5V 修改为4.5V、请帮助我了解如何操作?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldner、

    对于如此小的输出电压变化、只需更改反馈分压器即可。 公式如下所示:

    VOUT = VREF x (1 + R29 / R30)

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的达尔文:
    非常感谢您的答复。 我进行如下实验
    当 R29=41.2K、R30=13.7K、Vout=5V =>基准电路正常。
    2.当 R29=41.2K、R30=15K、Vout=0V =>我不知道这个测试条件会发生什么情况?
    3.当 R29=38.3K、R30=15K、Vout=0V =>我不知道这个测试条件会发生什么情况?
    4.当 R29=10K、R30=3.84K、Vout=4.5V =>可以!
    您能告诉我为什么项目2和项目3不起作用吗?
    非常感谢!!
    此致、
    Waldner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Waldner、

    2号和3号应该也能正常工作。 我不明白为什么它不会这么做。 它们可能未焊接或组件错误?