This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查升压 IC 具有旁路模式(12VDC)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603629/survey-boost-ic-has-bypass-mode-12vdc

主题中讨论的其他器件:TPS61178

您好、先生、

我是调查升压 IC、具有旁路功能。 因为我们的电池电压为9V-12.6V。
我们需要<VOUT(12VDC/2A) converter can bypass BAT voltage.
看起来 TPS61178最大占空比为93%@ 500kHz、因此转换器仅在11.6VDC 下工作、保持输出12VDC、最坏情况下仅使用二极管的压降、但二极管的功率损耗更大。

a. 11.6VDC< VBAT < 12VDC、TPS61178将关闭。 (我需要旁路模式)
b. 12VDC<12.6VDC、VOUT 将通过 MOSFET 的 TPS61178内部体二极管从 VBAT 流过。

您是否有合适的解决方案可以为我提供建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、我们没有可支持12V 输出电压的旁路模式器件
    在11.6V 至12.6V 输入电压期间、器件不会关断。 它保持开关状态、输出电压可能高于设置点。