This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:使用 TPS54519方法

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603217/tps54519-using-method-of-tps54519

器件型号:TPS54519

你(们)好

我收到了客户关于 TPS54519的问题。
请告诉我以下问题吗?
如果我需要 CPU 控制 EN 引脚、我可以使用开漏或集电极开路输出逻辑来控制 TPS54519'使能吗?
2.公式17、18的"fc"和公式37的"FCO"是否等效?
您能告诉我 Gpwrstg 的计算方法吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takahiko、

    我将在下星期一之前向你作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     横田洋三先生:

    1.是的。 EN 引脚具有 内部上拉电阻。

    2.是的。 它是穿越频率。

    3. Gpwrstg 大约为 GMPS/(2*PI*fc*COUT),但它不准确,因为如果考虑了压降补偿,GMP 不是一个恒定值。 因此、我们建议您使用仿真模型来仿真精确的值。 在数据表示例中、仿真结果为-9.79dB。 您可以在以下位置找到仿真文件: www.ti.com/.../slvmbs8