This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:PWR111-RevB bq34z1xx EVM

Guru**** 2396855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599185/bq34z100-g1-pwr111-revb-bq34z1xx-evm

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100BQSTUDIO

您好!

我有2块用于 BQ34Z100的 EVM 板、一个用于修订版 A、另一个用于修订版 B (最后购买的)。

这两个版本之间是否存在硬件差异?
您如何知道所安装的电路是 BQ34Z100版本还是 BQ34Z100-G1版本?
在两个版本上、我都有相同类型的标记(未指定-G1)
我发现德州网站上的文档没有定期进行足够的更新、我只能在版本 A 中找到文档
感谢 Thomas、如果您能给我一个快速的答案。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时、我遇到了电压校准问题。
    我逐步遵循了 EVM 数据表的过程,但很显然,它没有让您自己去做很多事情...
    遗憾的是、该系列的每个新电路都花费了10倍的必要时间、因为解释不够严谨。
    我在12S 中有一节镍氢电池、我有15.10V、测量值显示为3.972mV、与计数相差很远。
    但是、我指示了12节串联电池、将 VOLTSEL 位设置为1、然后复位。
    徒劳。
    我当然将跳线置于16V。
    如果有人已经对这个问题提出了更多的意见,我会非常感激。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我独自找到了所有这些。
    我重新加载了 BQ34Z100-G1应用程序和配置文件(我的.gg 文件)。
    如果未按照 VOLSEL 的正确顺序执行该过程、则软件会崩溃以进行电压测量。
    当我完成所有这些工作后、我将在整个过程中发布一篇非常详细的文章、因为没有(SLUA597不够详细、也没有涵盖镍氢和 bqStudio 参数子项的特性)。
    此致。