This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:未设置 FC 位

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, EV2400, BQ24296, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596144/bq27426-fc-bit-not-getting-set

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ24296BQSTUDIO

您好!

我们在系统中使用 BQ27426。 我们已完成学习周期、但 SOC 停止在99%、从未上升到100%。 我们已确定这是因为未设置 FC 位。 确定完全充电的算法是默认算法、其中 FC Set%设置为-1。 根据技术参考资料、实现完全充电需要满足三个条件:

  • 在连续两个40秒周期内: IRateAvg1 <锥率和 IRateAvg2 <锥率
  • 在同一期间:每40秒期间容量的累计变化
  • Voltage ()>锥形电压

我想第二个问题是一个拼写错误。

我们的设置:

化学成分:1202 (4200mV)
电池容量:4400mAh
锥度:266
锥形电压:4100mV
充电的锥形电流设置为128mA、充电电压设置为4200mV。

我认为我们成功地通过了第一个和最后一个条件、但可能不是第二个条件。

是否有人对我们如何改进设置或我们做了什么错误提出任何建议。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的最小锥形能力设置为多少?  您的 V at Chg Term 如何?

    如果您向我们提供了您的 gg 文件,是否有可能?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 bq27426的"技术参考"中没有提及它、因此我不知道最小锥度容量是多少。

    CHG 项上的 V 是默认的4190mV 化学成分。 我一直不知道这个值、直到现在我将尝试减小它。 尽管充电终止处的电压为4205mV。

    以下是 gg 值:

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建日期:2017年5月18日08:57:56
    *
    *器件型号426
    *固件版本2.02
    *内部版本号不可用
    *订单号不可用
    *
    * bqz 器件编号426
    * bqz 固件版本2.02
    * bqz 构建号1
    *
    *字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
    "配置"、"安全"、"过热"、"55.0"、"°C"
    "配置"、"安全"、"低温下"、"0"、"°C"
    "配置"、"安全"、"温度 HYS"、"5.0"、"°C"
    "配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"%"
    "配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"%"
    "配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"-1"、"%"
    "配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"%"
    "配置"、"充电终止"、"DODatEOC Delta T"、"5.0"、"°C"
    "配置"、"放电"、"SOC1设置阈值"、"10"、"%"
    "配置"、"放电"、"SOC1清除阈值"、"15"、"%"
    "配置"、"放电"、"SOCF 设置阈值"、"2"、"%"
    "配置"、"放电"、"SOCF 清除阈值"、"5"、"%"
    "配置"、"寄存器"、"选项配置"、"25fa"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"OpConfigB"、"0f"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"OpConfigC"、"9f"、"标志"
    "配置"、"寄存器"、"OpConfigD"、"23"、"标志"
    "配置"、"电源"、"休眠 I"、"3"、"mA"
    "配置"、"电源"、"休眠 V"、"2200"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"OCV 等待时间"、"60"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Ra 滤波器"、"800"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"电阻 V 压降"、"32767"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"要唤醒的样本"、"240"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Qmax 最大时间"、"18000 "、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"DOD 有效时间"、"25"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax 启动 DOD %"、"92"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax 结束 DOD"、"96"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax 启动电压增量"、"125"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax 电流阈值"、"4"、"HR 速率"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速 Qmax 最小点"、"3"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大 Qmax 变化"、"20"、"%"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Qmax Max Delta %"、"10"、"%DCAP"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大默认 Qmax"、"120"、"%DCAP"
    "电量监测"、"IT 配置"、"Qmax 滤波器"、"96"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"重校准时间"、"500"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-mA"、"0"、"mA"
    "电量监测"、"IT 配置"、"用户功耗-mW"、"0"、"mW"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大 SIM 速率"、"1"、"HR 速率"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小 SIM 速率"、"20"、" HR 速率"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大 Ra 增量"、"8"、"4m Ω"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最小 Δ 电压"、"0"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"最大增量电压"、"200"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"DeltaV 最大 DV"、"100"、"mV"
    "电量监测"、"IT 配置"、"TermV 有效 t"、"2"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"走线电阻"、"0"、"m Ω"
    "电量监测"、"IT 配置"、"下行电阻"、"0"、"m Ω"
    "电量监测"、"IT 配置"、"预测环境时间"、"2000"、"s"
    "电量监测"、"IT 配置"、"设计能耗标度"、"1"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度负载选择"、"3"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"充电 DOD 校正启动 SOC"、"90"、"Num"
    "电量监测"、"IT 配置"、"充电 DOD 校正锥度比"、"20"、"Num"
    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"167"、".1 HR 速率"
    "电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"100"、".1心率"
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"250"、".1 HR 速率"
    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"60"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"60"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出休息时间"、"1"、"s"
    "电量监测"、"电流阈值"、"最大红外校正"、"400"、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"16749"、"数量"
    "电量监测"、"状态"、"更新状态"、"00"、"十六进制"
    "电量监测"、"状态"、"储备电容 mAh "、"0"、"mAh"
    "电量监测"、"状态"、"负载选择/模式"、"81"、"六角"
    "电量监测"、"状态"、"设计容量"、"4400"、"mAh"
    "电量监测"、"状态"、"设计能耗"、"16300"、"mh"
    "电量监测"、"状态"、"终止电压"、"3400 "、"mV"
    "电量监测"、"状态"、"T RISE "、"20"、"Num"
    "电量监测"、"状态"、"时间常数"、"1000"、"s"
    "电量监测"、"状态"、" Soci Delta"、"1"、"%"
    "电量监测"、"状态"、"锥形率"、"266"、".1心率"
    "电量监测"、"状态"、"休眠电流"、"10"、"mA"
    "电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行"、-152"、".1 HR 速率"
    "电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、-157"、".1 HR 速率"
    "电量监测"、"状态"、"增量电压"、"1"、"mV"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 0"、"100"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 1"、"60"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 2"、"68"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 3"、"92"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 4"、"76"、"Num"
    "RA 表"、"Ra0 RAM"、"Ra5 "、"64"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 6"、"74"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 7"、"62"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 8"、"64"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 9"、"70"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 10"、"78"、"Num"
    "RA 表"、"Ra0 RAM"、"Ra 11"、"78"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 12"、"122"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 13"、"230"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 RAM"、"Ra 14"、"400"、"Num"
    "化学成分信息"、"化学成分数据"、"Q 无效 MaxV"、"3809"、"mV"
    "化学成分信息"、"化学成分数据"、"Q 无效 MinV"、"3744"、"mV"
    "化学成分信息"、"化学成分数据"、" V at Chg Term "、"4190"、"mV"
    "化学成分信息"、"化学成分数据"、"锥形电压"、"4100"、"mV"
    "校准"、"数据"、"电路板偏移"、"0"、"计数"
    "校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"°C"
    "校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0"、"°C"
    "校准"、"数据"、"电池组 V 偏移"、"0"、"mV"
    "校准"、"数据"、"外部 A Coef 1"、"-11130"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 A COef 2"、"19142"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 A Coef 3"、"-19262"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 A COef 4"、"28203"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 A Coef 5"、"892"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 B 系数1"、"328"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 B COef 2"、"-605"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 B COef 3"、"-2443"、"数字"
    "校准"、"数据"、"外部 B 系数4"、"4696"、"数字"
    "校准"、"CC 校准"、"CC 偏移"、"1"、"计数"
    "校准"、"CC 校准"、"CC 校准温度"、"303.0"、"°K"
    "校准"、"CC 校准"、"CC 增益"、"0.2380"、"Num"
    "校准"、"CC 校准"、"CC Delta"、"283945.0625"、"Num"
    "校准"、"电流"、"死区"、"5"、"mA"
    "安全性"、"代码"、"密封到未密封"、"80008000"、"十六进制"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来一切都很好。 您是否可以提供充电配置文件的日志文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我手头有电池、并且设置了 ev2400的自动学习周期。 但我不知道如何为充电曲线捕获日志文件。 您能给我更详细的介绍一下。

    今天、我将进行另一个完整的充电周期、并尝试调整一些值的 FC。

    也许我可以 更详细地介绍  一下我们的设置。 我们正在创建 一个将运行 Android 系统的平板电脑。 我们使用 bq27426作为电池电量计、使用 bq24296作为电池充电器。 我们希望拥有大于8000mAh 的能量、因此我们并联了两节4400mAh 电池。 电池通过0.5欧姆电阻器连接在一起进行补偿、可获得8800mAh 的能量和3.7V 的标称电压。 由于量规容量值仅在8000 (如数据表和电池管理工作室中所述-尽管我设法手动将该值覆盖到8800)时有效、因此我们 已将测量电阻器减小到5m Ω、从而为 我们提供了4400mAh 的量规测量容量。  我们在本论坛上提出了一个关于能力问题的问题,这是建议的解决办法。 事实上、有一个关于类似问题的应用手册、因此我认为电阻器不是问题。

    由于电池不想放松、我们在学习周期中遇到了一些困难、但我们通过以下方法克服了这一问题:不是在电池耗尽的情况下开始学习周期、而 是将电池充电至 一半、然后等待学习周期对电池放电。

    感谢您的帮助
    Martin Tramsak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQstudio 能够记录电池的状态。 有一个"Start Log"按钮、用于记录电池的电压、电流、SOC、温度等 对于充电曲线、您可以开始记录并开始为电池充电、您可以在达到锥形电流后停止记录。

    另外、请查看此文档了解学习周期、我建议您手动完成、 www.ti.com/.../slua597.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我找不到 BQStudio 的记录功能。 我已经阅读了您建议的应用手册、并尝试了更多几个周期。 FB 位没有被置位。

    我在数据表中看到、某些功能取决于温度。 我们的 NTC 电阻器存在一些问题、因此目前温度是通过主机设置的、固定为25°C

    最后、我尝试更改完全充电检测的标准。 我尝试将 FC 设置为98%、而不是-1、这意味着锥形电流监测。 我惊讶地说、这也不起作用。 SOC 和最大充电容量在2%以内、但 FC 位没有设置。

    您能给我更详细地说明一下什么是完全收费的、因为关于这个主题的文件非常少。 我只想得到标准,因为我想我把一切都覆盖了,我不能得到全额的费用。 我想肯定还会有更多的东西

    Martin